This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:我们需要等待器件进入密封模式多少秒?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254789/bq27220-how-many-seconds-do-we-need-to-wait-for-the-device-to-enter-the-sealing-mode

器件型号:BQ27220
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好,先生

我们想知道延迟时间。

在单击 BqStudio 的"密封图标"后、器件需要等待多少秒才能进入密封模式?

请告知我们您的反馈。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham:

    您可以在 BQStudio 中将扫描间隔设置为1 (1秒是建议的扫描周期、实际上可以将其设置为较低的值)。 为此、请导航至 Window -> Preferences -> Registers -> Scan/Log Interval (ms)。 请见下方。


    完成此操作后、只需设置首页中的扫描图标。 请参阅下面的


    如果您想知道延迟时间、BQStudio 在这方面不是最佳选择。 BQStudio 的后端软件中运行许多功能。 我估计大约1秒、可能会更短。  

    此致、
    何塞·库索