This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53667:输出故障状态寄存器相关问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53667

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254314/tps53667-output-fault-status-register-related-question

器件型号:TPS53667

您好、团队成员:

如果6个相位输出之一发生某种输出故障、是否可以通过任何方法知道哪个相位触发了故障?

(例如、当0x80中的位0变为高电平时、是否有寄存器/位要知道它?)  

提前感谢。
美国 泽本市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinya:

    STATUS_MFR_SPECIFIC 位[5:3]可用于检测哪个相位没有正确共享电流。 因此、如果发生导致电流共享不平衡的故障-这可用于找出哪个相位导致了该故障。

    如需更多信息、请参阅 TPS53667数据表的第7.3.19节。

    此致、

    克里斯·巴图斯卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答、Chris。

    此致
    美国 泽本市