This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28781:合适的反激控制器

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28781, UCC28782, UCC28056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254302/ucc28781-suitable-flyback-controller

器件型号:UCC28781
主题中讨论的其他器件: UCC28782

大家好、

我的客户正在调查合适的反激式控制器解决方案、以满足-

347~480VAC_IN / 60VDC_OUT / 90W 要求

你有什么建议吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    我们的任何反激式控制器都可以满足此要求。 您能分享他们想要达到的任何关键目标吗? 如成本、待机功耗或整体效率? 如果需要高效率、UCC28781是一个不错的选择、因为它确实支持零电压开关。 UCC28782可通过用有源钳位替换无源钳位来实现稍高的效率。 这两种解决方案都可与 GaN 配合使用、支持更高的开关频率和功率密度。

    有了客户需求的更多细节、我可以做出更好的推荐。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JCHK:

    客户需要具有成本效益的低 iTHD 和高 PF 解决方案。

    这用于照明 PSU 应用、您有其他建议吗?  

    此致、

    查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    UCC28781或 UCC28782可能适合于此。 对于 PFC、 可在前端使用 UCC28056。

    我发现了 PMP22538 、这是一种60W 参考设计、可能也是个很好的起点。

    WEBENCH 推荐的 LLC 方法是最高效的方法、但在该功率级别下通常不具有成本效益。 还推荐 UCC28740+UCC24636。 以下是 链接

    我希望这有助于您快速入门。