This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62420-Q1:增益裕度和相位裕度仿真或测试报告

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62420-Q1, TPS62420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1252713/tps62420-q1-gain-margin-and-phase-margin-simulation-or-test-report

器件型号:TPS62420-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS62420

大家好、

您能帮助检查我们是否已经针对 TPS62420-Q1进行了增益裕度和相位裕度仿真或测试吗?

谢谢。

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!  

    在产品页面的"设计工具和仿真"下、您可以找到仿真模型: TPS62420 PSpice 均值模型、其中显示了器件的环路响应。 您需要安装位于部分末尾的 PSpice。  


    下面是 模型原理图页面的打印、其中包含默认条件和设置。  

    TPS62420-Q1_P Spice_Loop 曲线

    此致、  
    纳塔利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Natalia、

    非常感谢您的指导。

    另外、您能帮助进行 TPS62420-Q1的增益裕度和相位裕度仿真吗?

    客户确实需要我们的报告或结果来确认其 OEM 使用我们的器件。

    此致、

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!  

    当然。 哪些是仿真的运行条件?

    此致、
    纳塔利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Natalia、

    非常感谢您的支持。

    它们仅需要在常见用途下进行仿真、如 Vin=5V Vout=3.3V。

    此致、

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!  

    我会在一天结束前给您回复

    此致、
    纳塔利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Natalia、

    非常感谢。

    我要求客户的设计如下:

    e2e.ti.com/.../TI_FF4E1F773575EF8D476C3B60_.docx

    如果您方便、请帮助进行仿真设计。

    如果您认为他们的设计太复杂、您只能使用相同的输入电压输出电压和输出电流进行仿真。

    此致、

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!  

    请查看所请求条件的仿真结果。

    TPS62420 (SIM REQ)_01082023

    此致、
    纳塔利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议是、对于较新的项目、我们建议使用该器件的最新版本 TPS6244x-Q1 https://www.ti.com/product/TPS62442-Q1 

    此致、  
    纳塔利亚