This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS746-Q1:有关 NC 引脚的问题

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251692/tps746-q1-question-about-nc-pin

器件型号:TPS746-Q1

尊敬的团队:

您能否告诉我们有关 TPS74615PQWDRBRQ1的 NC 引脚的信息?

如数据表 P.3所述、NC 引脚"无内部连接。 将此引脚接地、以实现更好的热性能。"

这意味着可以在没有电信号的情况下连接到 GND。 对吧?

或者,它没有连接内部电路,所以应用电信号没有问题?

抱歉、像初学者一样、遇到了这个问题。

提前感谢您。

此致、

川 ate 祐介

泰德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

    NC 引脚不是在内部连接的、建议连接到 GND 以获得更好的热性能、因此可以连接到 GND。 此外、由于没有内部连接、如果引脚保持开路、对电源短路或对相邻引脚短路、则不会产生任何影响。

    此致!

    T·尤尼泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tobias-san:

    非常感谢您的友好回复。

    我很抱歉反应太晚了。

    我理解您的解释。 我将向我们的客户进行解释。

    此致、

    川 ate 祐介

    泰德