我需要有关 TPS62237DRYR 和 TPS622311DRYR 元件的峰峰值输出纹波电压的信息。 数据表中未指定该值。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我需要有关 TPS62237DRYR 和 TPS622311DRYR 元件的峰峰值输出纹波电压的信息。 数据表中未指定该值。
尊敬的客户:
感谢您使用 E2E、
输出电压纹波取决于所使用的输出电容器、以及电感器和电容器的容差。 我建议使用 WEBENCH Power Designer (TI.com) 来估算峰峰值输出电压纹波。 请查看随附的文档、其中介绍了 TPS62237DRYR 和 TPS622311DRYR 的稳态测量值。
e2e.ti.com/.../WBDesign57.pdfe2e.ti.com/.../8311.WBDesign56.pdf
如果是新项目、我建议 使用我们最新的超低功耗器件、例如
TPS6280x - TPS6280x 采用6引脚0.35mm 间距 WCSP 封装的1.75V 至5.5V、0.6A/1A、2.3-µA IQ 降压转换器数据表(修订版 F)(TI.com)
TPS62843x - TPS62843 1.8V 至5.5V、600mA、275nA IQ 小型降压转换器数据表(修订版 A)(TI.com)
如果您需要有关我们最新器件的更多信息、敬请告知。
谢谢。此致、
Moheddin。