This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43060:C12(100pF)

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43061, TPS43060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254014/tps43060-c12-100pf

器件型号:TPS43060
主题中讨论的其他器件:TPS43061

TPS43061のデータシートに記載されているTypical 应用9.2.1同步升压转换器 について質問です。
您能告诉我以下有关 C12的事情吗?
1、C12 (100pF)の目的
2、C12が未実装の場合に考えられる不具合

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个关于 TPS43061数据表中典型应用9.2.1同步升压转换器的问题。
    您能告诉我以下有关 C12的事情吗?
    1、C12的用途(100pF)
    2、未实施 C12时可能出现故障

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taku:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    C12的用途是过滤从电流检测输入到 TPS43060的高频噪声。

    如果未实现、并且从电流检测信号中拾取的噪声过高、则调节环路可能会受到干扰、并显示性能降低甚至出现异常行为。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你能否告诉我,预期的业绩下降和意外的行为会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taku:

    这不容易预测、因为这取决于

    -输入和输出条件(电压/电流)

    -布局

    -外部组件。

    例如、如果信号噪声过大、可能会发生更高的输出电压纹波和最坏情况下的控制损失。

    此致、

     斯特凡