This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55165-Q1:BST 电容器 ESR 要求

Guru**** 2421770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1253953/tps55165-q1-bst-capacitor-esr-requirement

器件型号:TPS55165-Q1

你好。  

我正在设计一个使用 TPS55165降压/升压转换器的小型模块。 数据表指出、自举电容器的 ESR 必须小于10m Ω。 但是、没有指定该值适用的频率。

我很难找到一个甚至达到该 ESR 的电容器。 我 在设计的其他地方使用 Yageo CC0603KRX7R9BB104、其 ESR 以最低为20m Ω。


此外、 TPS5516xQ1-EVM 评估模块使用 Murata GCM188R71H104KA57D 作为自举电容器、该电容器在最低情况下也接近20m Ω。

怎么了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anas、您好!

    感谢您的联系。  

    我认为 ESR 值<10m Ω 不是必需的、您可以使用 Yageo 器件作为您的选择。

    BTW、我们现在发布了 性能更好的最新降压/升压转换器 TPS552892。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分

    您是否认为未满足<10m Ω 时性能会显著下降?

    我来看看新的部件。 感谢您的提及。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anas、您好!

    我认为电容器的损耗可能会增加、但我认为值非常小、可以忽略不计。 此外、较高的 ESR 会减慢开关速度、在某些情况下有利于 EMI 测试。

    BRS、

    布莱斯