This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138A:在将代码从 UCD3138A (目标)移动到 UCD3138 (新目标)时需要帮助。

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, UCD3138A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1234433/ucd3138a-need-assistance-to-move-code-from-ucd3138a-target-to-ucd3138-new-target

器件型号:UCD3138A
主题中讨论的其他器件:UCD3138

由于采集问题、我公司使用 UCD3138RHAR 代替先前的 UCD318Axxxx 进行电源板生产。 这是基于 TI 的建议/建议。 尽管这些器件具有引脚兼容性、但不具有代码兼容性。

我已经开始尝试采用相同的项目、并针对新目标进行构建。 编译配置非常相似(或现在是在进行操作后)。 我可以构建代码。 我可以使用 UCD31xxx 器件 GUI 对输出.x0文件进行编程。 但是、当前代码将无法运行。 只是不响应 PMBus DEVICE_ID 查询、然后恢复为引导模式(仅限 ROM 模式 ID)。  如果有人能浏览所有设置和/或初始化代码并找出导致 UCD3138根本不运行的原因、我可此时压缩整个项目。

请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Havener、

    您的程序代码似乎会导致一些故障、并使芯片返回到 ROM 模式。 您可以将当前代码与之前的正常代码或 UCD 示例代码进行比较。  

    此致!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的下一个步骤;希望避免这种情况。 我将不得不重新下载(或找到)以 UCD3138为目标的基本代码、然后与我的项目进行并排比较。 呃、好又好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Havener、

    您可以联系 TI FAE 以获取更多支持。

    雅各布  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对我们的 FAE 有什么想法吗? 或者找到办法? 已锁定代码的较旧项目、因此在近18个月内尚未实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请联系营销团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、接到我们当地代表的电话后、我觉得我们实际上没有 FAE。 好的、我又要通过 E2E 论坛寻求帮助和解决方案。

    我已关闭此帖子:

    (+) UCD3138A:(新)生产运行中的编程问题-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    但它也可能包含一些重要信息。

    请告诉我、我是否可以发布一些代码块、或者我到目前为止所做的事情、以尝试让 UCD3138A 代码在现已组装的 UCD3138上运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    感谢您选择 UCD3138。

    在 E2E 上没有检查客户代码的正确方法。 我们通常通过 FAE 来实现客户的文件和客户支持。

    此致!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我们有一个 FAE 就好了 拨打电话已导致被告知我们的地区(美国印第安纳波利斯市)目前没有 FAE。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新了:德州仪器(TI)没有真正的帮助(令人失望)。 返回并下载了 UCD3138 (基本部件)培训项目。 然后进行了两个项目之间的项目广泛差异、而 PFC 项目是我的 UCD3138A 基础。 发现的2点或3点差异(从 UCD3138迁移到 UCD3138A 文档中未记录)。 完成这些更改后、所需的唯一重大代码更改就是删除了 IPK (峰值电流)代码块。 两个处理器之间的某些功能并不是完全相同的。

    如果时间允许、我将尝试生成一份完整的报告、并列出所做的更改。 希望沿线其他人会发现它有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    我们可以帮助您解决 E2E 上的详细问题。

    谢谢!