This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:开关输出打开

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7480-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254551/lm7480-q1-switched-output-on

器件型号:LM7480-Q1
主题中讨论的其他器件: LM74800-Q1

您好!

使用具有负载突降模式的 LM7480-Q1时、您能否实现开关输出? (右图)

例如、如果将 EN/UVLO 引脚拉至关闭状态、这是否会完全断开 Q1和 Q2?  

谢谢。

克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    是的、LM74800-Q1的共源极拓扑具有所有以下功能、

    1. 输出开/关控制-将 EN/UVLO 引脚拉至低电平、关断 Q1和 Q2 FET 并从输入断开输出
    2. 输入反极性保护
    3. 反向电流阻断
    4. 过压保护