This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A52:电源正常指示

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A52
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254671/tps7a52-power-good

器件型号:TPS7A52

您好、团队成员:

我对 TPS7A52的电源正常状态有疑问。

我看到数据表中的表2和图29、似乎需要 VBIAS。


但是、我计划不使用 VBIAS、因为 Vin 大于1.4V。
我想确认电源正常状态在 Vin >1.4V、EN=1和没有偏置情况下是否正常工作。

您会建议吗?

此致、
山崎明久

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akihisa-San:


    是的、由于 VIN 大于1.4V、因此不需要 VBIAS 、PG 电路在没有 VBIAS 的情况下正常工作。

    图 29和表2只代表 VIN < 1.4V 时的条件。 在这种情况下、PG 电路运行需要 VBIAS。


    如果您查看 EC 表测试条件、可在 VBIAS =开路条件下捕获 PG 电路规格、此时可确保 VIN > 1.4V。  

    请查看并告知我、以防需要更多详细信息。

    此致、

    罗哈特·福加特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohit-san,

    感谢您的建议。 我明白了。

    此致、
    山崎明久