This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:LM5122:72V 12A 864W 转换器 MOSFET 驱动问题

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254351/lm5122-lm5122-72v-12a-864w-converter-mosfet-drive-issue

器件型号:LM5122

您好!


MOSFET 在4A 输出电流下达到140°C、因此远未达到12A 的目标


LM5122在4A (80°C)时的温度正常

负载调节和纹波正常

 在栅极电阻之后4A 电流时其中一个低侧 MOSFET 上获取 MOSFET (直接在栅极上)

我不喜欢转换时的栅极波形

我尝试了0、2、5和10欧姆的栅极电阻器、结果非常相似

驱动器仅提供7.5V

ONSEMI 支持该功能,但正在等待您的回复