This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25121A:可以在无 PWM 的情况下运行?

Guru**** 2518260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25121A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254478/bq25121a-operation-without-pwm-possible

器件型号:BQ25121A

您好!

我想知道 BQ25121A 和我的电路是否只能通过 LDO 输出工作。 我希望避免为 PWM 使用额外的部件、因为我的 PCB 上的空间非常小、10 mA max 的负载也非常大。 但是、我不确定是否获得了默认的2.5V 电压、即使没有通电将 LSCRTL 拉至高电平。 我确实有一个开发板(对于25120)、但需要毫不犹豫地移除那里的电感。 也许我可以得到一个答案,而不会破坏板;-)

此致、Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    遗憾的是、如果没有开关电源轨器件、则无法使用 BQ25121A、因为电源轨为器件内部器件提供了一些必要的源。

    您可以考虑使用 BQ25150 和 BQ2515x 系列器件、因为它们提供了与 BQ2512x 系列类似的充电解决方案、但没有 SYS 轨。 它采用小型封装、 提供12mm^2的解决方案尺寸

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    感谢您快速、清晰的回答以及您对备选方案的建议!

    此致、

    彼得