请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25121A 您好!
我想知道 BQ25121A 和我的电路是否只能通过 LDO 输出工作。 我希望避免为 PWM 使用额外的部件、因为我的 PCB 上的空间非常小、10 mA max 的负载也非常大。 但是、我不确定是否获得了默认的2.5V 电压、即使没有通电将 LSCRTL 拉至高电平。 我确实有一个开发板(对于25120)、但需要毫不犹豫地移除那里的电感。 也许我可以得到一个答案,而不会破坏板;-)
此致、Peter