This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5141-Q1:LM5141-Q1

Guru**** 2767595 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5145, LM61440-Q1, LM63460-Q1, LM5141-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254421/lm5141-q1-lm5141-q1

器件型号:LM5141-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5145LM61440-Q1LM63460-Q1

是否存在任何采用 DCR 电流感应方法的参考电路-在 WebBench 工具中仅给出了电流感应方法

2.如何选择 HS 和 LS MOSFET ?-从数据表和快速入门文件 我不清楚选择 MOSFET  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请发送您的快速入门文件以供审核。 MOSFET 选择取决于输入电压、输出电压、输出电流和 FSW。

    可以进行电感器 DCR 电流检测、但请注意、DCR 随温度而变化。 如果可能、最好使用分流电阻器(提供稳定的电流限制和环路增益与温度之间的关系)。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看 LM5145数据表、了解有关 MOSFET 选择的更多详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIN=8-16V、Vout=5V、Iout=3.8A、FSW=440KHz 您可以为此输入推荐 MOSFET 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个用于具有集成 FET 的转换器的应用。  

    以 LM61440-Q1 36V、4A 或 LM63460-Q1 36V、6A 为例。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM5141-Q1的特定输入是否有任何问题?