This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14006:临时故障

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1244748/lmr14006-temporary-failure

器件型号:LMR14006

 您好!

我们在工业油阀控制单元中使用 LMR14006YDDCR、在9V DC 至32V DC 的宽输入电压范围内为微控制器供电。输出的典型功耗为50 -100 mA @ 5V。我们已经设计并测试了该产品、现在已经进入 常规生产。 某些组件返回时出现与 LMR14006连接的非常奇怪的行为。 当我们为器件的输入端提供12V 电源时、LMR14006YDDCR 不会产生预期的输出电压5V。相反、它会产生约0.7V 的电压、并服装尺寸约为250 mA 本身。 当这种情况发生时、它可以随时重复。 我们关闭器件1分钟或1天都无关紧要。

奇怪的是、它可以通过输入电源电压从0.0V 缓慢增加到12.0V 来修复(斜坡需要10秒)。 此后、LMR14006YDDCR 开始正常工作并按照设计产生5V 电压。

我们无法特意生成此故障:我们构建了一个测试台并重复进行了1000个上电和断电周期。 我们只能修复它。 这种情况发生在已生产的3000款器件中的4款器件上。 有什么想法会导致出现这种情况?

 此致、

 J·沃里塞克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan

    请允许我内部检查、稍后再联系您。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan

    这听起来很奇怪、我 以前没有收到这样的反馈。 我只想确保您是通过 TI 授权分销商购买的。  

    您以前是否使用过 LMR14006/This 电路? 这是第一次发现此问题吗?

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好!

    AD 分销商)这批 LMR14006由2021年04月20日 的"Texas Instruments EMEA Sales G"购买、1000件。

    AD 电路)这是我们第一次使用 LMR14006、但我们会定期使用降压稳压器。 从上面的原理图可以看出、我们生产了2种类型的 PCB。 它们在尺寸上大多不同。 电源路径原理图是相同的。 这两种类型的 PCB 都存在此问题。 发生于大约一年前。 但在我们没有进一步跟进此事之后,这只是1个人计算机 A。 但在上个月,我们再得到3个。

     谢谢、Jan Vorisek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jack

    谢谢你。 我将检查并稍后返回。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jack

    如果您发现问题 是质量问题、 则可能需要联系 FAE、看看是否可以卷入 CQE。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定这是否是质量问题。 由于这是我们第一次遇到 LMR14006、我们可能会犯一些错误。

    您是否认为我们未通过测试的 LMR14006、填写表格 CQE 并通过经销商"Texas Instruments EMEA Sales G"将其发回给您? 是这样吗?

    谢谢、Jan Vorisek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan

    让我内部检查一下、我很快就会回来。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan

    您能否将发出的器件放置在 LMR14006 EVM 上、看看问题是出在器件上、而不是 PCB?  您可以在 https://tisamples.ti.com/上申请 EVM  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    问题仍然存在吗? 由于没有活动、我现在将关闭该主题、你可以自由地重新打开或启动新主题。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、问题仍然存在。 但是、我不接受您建议购买 LMR14006 EVM、并将出现故障的器件焊接到其中、因为我现在没有出现故障的 LMR14006。

    关闭该主题、让您在 LMR14006无法使用时立即重新打开(可能需要一段时间)。

    谢谢您、Jan Vorisek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您 Jan。