This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63807:输出问题

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254420/tps63807-output-issue

器件型号:TPS63807

专家、您好!

在 Vin = 2.5V、Vout = 3.3V 的测试条件下、发生了 Vout 故障问题。

我们在 VIN 引脚前面使用电阻器。

当我们在 VIN 引脚前检查电压时、电压为2.27V。

该电压处于规格范围内。 1.3V 至5.5V。

我不知道为什么会发生这种情况。

当  Vin = 3.5V、Vout = 3.3V 时、没有问题。

能否查看并给我指南和您的意见来解决?

此致、

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Michael、您好!

    在您的应用中触发 UVLO_OFF。

    尽管 Vin 引脚的 RMS 电压高于2.27V、但您可以发现此电压的谷值小于1.3V、然后触发 UVLO_OFF 并关闭器件。

    请确保引脚 Vin 上的电压始终高于1.3V。

    此致

    陶氏