This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82902:TPSM82902 SW/NC 引脚、如果不悬空

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82902

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254179/tpsm82902-tpsm82902-sw-nc-pin-if-not-floating

器件型号:TPSM82902

关于 TPSM82902、当 PIN8短接到 VFB 和 Vin 时会发生什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于引脚7是低电压引脚、引脚8短接至 FB 可能会导致 IC 损坏、并使引脚8悬空、VIN 几乎无法短接至引脚8。 您为何关心 VIN 短接至 SW 的情况?

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于生产线可能会在焊料无法很好地控制或元件移位时发生短路。 在 IC 规格中、封装仍然保留了该引脚。 TI 能否在 IC 规范中删除它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、很抱歉、此引脚保留用于调试、切换波形在调试过程中很重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是 MOSFET 的栅极吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是、它是开关节点、您可能认为是高侧 FET 的来源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    y 思考高侧 FET 的来源。

    当 PIN8-9 (Vout)短路时、IC 是否会损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就像电感器短路一样、SW 对 Vou 短路、这也可能会导致损坏。