This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:PFC 输入电压高于265V

Guru**** 2810785 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254487/ucc28070-pfc-input-voltage-above-265v

器件型号:UCC28070

您好!

如果输入电压从90-265VAC (宽范围交流电压)变为100-305VAC/140-410VDC (宽范围交流/直流电压)、我必须对2kW PSU 设计进行修订、当前的器件 UCC28070可用于新的 PFC 设计?  

主要问题与体积较大的电容器有关、由于尺寸和外形的原因、该电容器无法选择、在450VDC 以上。在我们的当前设计中、我们使用3x330uF 450VDC、输出 PFC 电压设置为420VDC。

此致

罗伯托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roberto、

    您能否说明140V - 410V 直流宽范围是什么?

    您正在修改哪个 PSU 参考设计? UCC28070应能够处理功率为2kW、交流输入为100VAC - 305VAC。

    您的最大交流电压比305VAC 高10%。 因此、Vline、rms、hl =~336VAC。 设计升压 PFC 时、您的目标输出应约为 √2 x Vline、rms、hl。  因此、您的目标输出应该为>475VDC (490VDC 是良好的目标)。 您可能需要找到额定电压至少为490VDC 的大容量电容器。  

    此致、

    乔纳森·王