This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC23514:栅极驱动器 LVDS

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC23514, UCC5310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1253985/ucc23514-lvds-for-gate-driver

器件型号:UCC23514
主题中讨论的其他器件: UCC5310

大家好!

我使用以下方案为驱动信号路径提供抗噪能力。 驱动信号非常关键、错误触发必须保持在最低水平。  

这是合适的方法吗? 是否有更好或更标准的方法来降低栅极驱动器的噪声? LVDS 差分电压电平似乎很低(摆幅为350 - 400mV)、这可能会受到非常嘈杂环境的影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hac Le:

    我认为 DS90LV027ATMX 没有必要。 栅极驱动器不是5G 调制解调器。 通常、只需在 UCC23514的输入端使用100欧姆1nF 滤波器就可以避免这种问题。  

    不过、如果您紧张、可以使用电压输入范围高于3.3V 的栅极驱动器。 UCC5310可接受12V 输入信号。

    此致、

    肖恩