主题中讨论的其他器件:USB2ANY、 BQ25792
您好!
我知道该 EVM 可以使用 USB2ANY 建立连接吗?
我无法通过 USB2ANY 与 EVM 链接。 是否需要安装任何其他驱动程序? 谢谢!

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我知道该 EVM 可以使用 USB2ANY 建立连接吗?
我无法通过 USB2ANY 与 EVM 链接。 是否需要安装任何其他驱动程序? 谢谢!

尊敬的 Jeff:
很遗憾、此 EVM 不支持 USB2ANY、我建议使用 Aardvark I2C 适配器和 Flash Center 软件(见下方链接)将配置刷写到 EVM 中。 通过 GUI、您可以生成完整的闪存二进制文件、然后可以将其加载到 Flash 中心。 我还提供了有关如何刷写 CHG EVM 的教程视频的链接。
闪存教程: https://www.youtube.com/watch?v=V_5rofNa_OA
谢谢。此致、
雷蒙德·林
尊敬的 Jeff:
Aardvark 使用标准 I2C 协议、可用于包括 TI 在内的任何系统。 为了将正确的二进制配置刷写到 EVM 中、用户需要使用:
1.从 GUI 生成完整闪存二进制文件
2.将完整的闪存二进制文件加载到闪存中心 GUI 中(从累计相位)
3.确保在笔记本电脑和 EVM 之间连接 Aardvark 适配器
4.刷写配置并重启 EVM、以便 PD 从其 EEPROM 加载新配置
Aardvark 适配器可以直接从 totalphase 网站购买。
谢谢。此致、
雷蒙德·林
尊敬的 Raymond:
我们已使用 Aardvark 适配器、并按照 https://www.youtube.com/watch?v=V_5rofNa_OA 指示 设置 EVM。
还安装了 Flash Center GUI (来自图腾相)、 在笔记本电脑之间连接 Aardvark 适配器、计算机设备中心还显示 Aardvark adapter device (Aardvark 适配器)。
我们从 BQ25792 BAT 供电、但似乎仍滞留在前一屏幕、无法使用 GUI 发现的 COM 端口。
是否有可能导致此问题? 谢谢!

杰夫
尊敬的 Jeff:
您能否捕获 PD 和 BQ 器件之间的 I2C 日志? 您可以点击4引脚接头 J7、如随附的 PDF 中所示。
引脚排列: e2e.ti.com/.../3683.USB_5F00_PD_5F00_CHG_5F00_EM_5F00_01_5F00_PINOUT.pdf
谢谢。此致、
雷蒙德·林