This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750EVM:VBUS 上的电压随着电流消耗的增加而下降

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750EVM, TPS25750
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254408/tps25750evm-voltage-on-vbus-dropping-as-current-drawn-increase

器件型号:TPS25750EVM
主题中讨论的其他器件: TPS25750

大家好!

我目前正在使用5伏特3安培的标准设置测试 TPS25750EVM 模块。 测试设置为直接连接在 VBUS 上的 BK 精密8601 (有源负载)。 然后、我将一个 CY4500 EZ-CC PD 协议分析器连接到 USB-C 连接器、以分析 DE CC 通信。 我意识到、随着汲取的电流变高、VBUS 上的电压会急剧下降。 这是 USB-C 的正常行为吗? 我的印象是 VBUS 始终必须保持在所需电压的5%之间才能工作、但电流消耗为2.8A 时、电压会下降到低至4V。

我使用 PC USB-C 和壁式充电器进行了该测试、两个测试的结果都是相同的。

我应该担心这种行为吗?

谢谢、祝您愉快。

马克-安托万·迪翁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc-Antoine:

    就拉电流而言、VBUS 上的1V 压降不是正常行为。 我无法在我身边以25750EVM 作为源再现。 您如何设置电流负载测试? 25750EVM 是拉出还是灌入? 您是将负载连接到25750 EVM 还是 PC USBC/壁式充电器侧的 VBUS?

    此致!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我目前正在将 TPS25750用作连接到 PC 上 USB-C 端口或 USB-C 壁式充电器的5V 3A 规格的接收器。 我尝试了两者,并得到类似的结果从他们。 我甚至尝试了2种不同的充电器来确定是否是充电器的故障、但两种充电器的压降都是相同的。 负载通过直接连接在 TPS25750EVM 上 USB-C 连接器旁边的 VBUS 和 GND 连接器之间的有源负载施加。

    以下是 TPS25750 Application Customization Tool 设置(我不使用电池充电器进行测试):

    下面是测试设置的图片(绿色电缆是有源负载的负极,白色电缆是有源负载的正极):

    与此同时、我曾尝试将曲线更改为5V 1.5A 作为 TPS25750EVM 的灌电流、并获得了类似的结果、但这次在大约1.4A 时电压仅降至4.5V。

    我可以在 CY4500 EZ-CY4500 PD 协议分析器实用程序上看到、配置文件已被源接受。 以下是1.5A 电流配置文件的示例:

    谢谢、祝您愉快。

    马克-安托万·迪翁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc-Antoine Dion:

    使用 TPS25750EVM 受电时、我们仅为您使用的5V 电源路径上的 PP5V 信号指定欠压保护阈值。 阈值约为3.8-3.9V。 VBUS 在灌电流侧1V 下降到4V 左右的情况并不少见、我也在测试中看到了这种情况。 由于您要施加更多电流、压降会自然增加、这并不是意外的情况。 您将通过4V 而不是5V 灌电压、但就 PD 功能或 UVP 保护而言、您应该不会有问题。

    此致、

    亚历克斯