主题中讨论的其他器件: TPS25750
大家好!
我目前正在使用5伏特3安培的标准设置测试 TPS25750EVM 模块。 测试设置为直接连接在 VBUS 上的 BK 精密8601 (有源负载)。 然后、我将一个 CY4500 EZ-CC PD 协议分析器连接到 USB-C 连接器、以分析 DE CC 通信。 我意识到、随着汲取的电流变高、VBUS 上的电压会急剧下降。 这是 USB-C 的正常行为吗? 我的印象是 VBUS 始终必须保持在所需电压的5%之间才能工作、但电流消耗为2.8A 时、电压会下降到低至4V。
我使用 PC USB-C 和壁式充电器进行了该测试、两个测试的结果都是相同的。
我应该担心这种行为吗?
谢谢、祝您愉快。
马克-安托万·迪翁