This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3436-Q1:在安全控制器中用作冗余看门狗?

Guru**** 2605675 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS36-Q1, TPS3436-Q1, TPS35-Q1, TPS35, TPS3435

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1252432/tps3436-q1-usage-as-redundant-watchdog-in-a-safety-controller

器件型号:TPS3436-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS3436TPS35-Q1、TPS36-Q1、 TPS35TPS36、TPS3435

µC 必须在我们的安全相关 Δ Σ 系统(要求 TUEV)中添加第二个看门狗

 只要正确触发、它就应该在上电(或通过原始 WD 复位)期间一直保持输出关闭

这不应该通过复位 μ µC 来实现、并且期望之后它会正常运行、但是它会直接与 μ µC 和原始 WD 并行。

但是:我没有找到具有此类行为的看门狗: 在被触发前具有恒定的输出电平。

是否可以 这样使用一款全新的 TPS3436-Q1? 什么时候提供?

格奥尔格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    George、您好!

    我们计划 尽快发布 TPS3436BFACADDFRQ1器件型号。 该器件将在上电后使输出保持取消置位状态10秒。 如果在10秒内未提供 WDI 触发器、则将输出置位。

    如果用户在10秒内提供 WDI 触发、器件将启动 WD 监控功能。 WD 时序将根据电容器和 SETx 引脚进行设置。

    请告诉我这是否满足了您的要求。

    谢谢。此致、

    Shridhar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。 现在、 TPS3436 只有一个输出、/WDO。 这个输出将在10秒后改变其状态、即使不触发也是如此。 因此缺陷 µC 系统在10秒后可能会采取危险的行动...在新的开机前不锁住这种状态的想法是什么?

    另一个具有单独/WDO 和/RST 的设备的运行方式与我们需要的一样。 或者有一个简单的权变措施。 但到目前为止我还没有找到一些。

    谢谢、此致

    格奥尔格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加组件:

    TPS35-Q1具有单独的/RESET 和/WDO 输出以及一个可订购(?) 也可以具有锁存输出。 第24页描述了进入锁存状态后的行为:/RESET 保持高电平、/WDO 保持低电平。 (所述的和对于这两个信号:高电平和高电平=高电平??)

    但上电后、/WDO 将为高电平、并且/RESET 从低电平更改为高电平(推荐用于复位)。 因此、如果未触发、/WDO 会在上电后更改电平。

    但 TPS35-Q1不是窗口 WD! TPS36-Q1是 TPS35-Q1的窗口版本、具有与/WDO 相同的行为。

    格奥尔格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    George、您好!

    我们遇到的典型用例如下所示:

     TPS3436BFACADDFRQ1 器件的10s 启动时间可实现 MCU 或处理器的安全启动。 因此、确保输出 WDO 在启动过程中保持高电平、并且不会中断主机启动过程。

    主机引导完成后、提供 WDI 触发以指示引导完成、然后器件启动 WD 监控。

    如果主机在10秒内未启动、则会拉低 WDO 以复位、并再次启动启动过程。

    我可以提供一个系统行为和您预期的 WD 行为的时序图吗?

    我推荐的另一种方法是、可以通过将 SET [1:0]引脚设置为0b01来禁用该器件的 WD 运行。

    这是默认配置、器件 WD 将被禁用且/WDO = 1、直到设置的引脚值为0b01。 持续时间后也是如此。

    主机启动并运行后、它可以将 SET 引脚值更改为任何其他组合、并且将启用 WD 操作。 此后、将根据 WD 运行来确定/WDO 输出状态。

    希望这能满足您的要求。

    TPS35和 TPS36器件 D 引脚排列提供独立的 RESET 和 WDO 输出、因为这些器件还集成了监控器功能。

    TPS3435和 TPS3436仅提供 WD 功能、因此它们没有独立的 RESET 和 WDO 引脚。

    谢谢。此致、

    Shridhar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    George、您好!

    Vincezo 通过电子邮件分享了您的应用程序的一些其他信息。

    我将详细介绍这些内容、并制定解决方案。 如果需要、我们可以进行快速电话会议。

    谢谢。此致、  

    Shridhar。