This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:DSG 引脚/MOSFET 闪烁

Guru**** 2560470 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1253777/bq40z80-dsg-pin-mosfet-flickering

器件型号:BQ40Z80

您好、我的电路板上有一个 BQ40Z80问题。 我现在正处于 产品的测试阶段、我和我正在尝试测试电路板上大电流的影响。 我在 PACK+上连接了1欧姆 的负载、我要为电路提供电源和仿真 电池组(6x1k 串联)。 由于负载为1欧姆、电源电压与流经电路的电流基本相同。

当我启用时 DSG FET 在 BQ studio 槽中、 大门会 在一个周期内开启(30ms)/关闭(3000ms)、就像在升高时有人将其拉低一样。 当我在 BQ Studio 中刷新寄存器时、我看到 DSG 为低电平、但 XDSG 也为低电平。

DCHRG 引脚处的 BQ 输出:

当我超过大约18V/18A 时、便会发生  有负载时 。 低于该电压或没有负载时、DSG 引脚的作用是正常工作。

由于 BQ40Z80的 DCHRG 引脚仅连接到 MOSFET 的栅极、因此我假设在 BQ 编程中可能设置了错误的配置。 您能帮我找到问题所在吗?

以下是目标区域的原理图:

提前感谢、

卡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡尔、您好!

    您可能需要并联添加 FET 以处理更多电流。 Q1和 Q3 FET 的额定电流可能不是18A、这可能会损坏 FET。 您是否曾尝试过2A 等较小负载? 它会告诉您它是否是 FET 问题。

    并联添加 FET 具有一些挑战、因为这会增加栅极电容、因此会减慢开关速度。 另外、当有多个 FET 时、在 FET 的栅极看到振荡、这可能会导致意外的关断/导通。 所有这些问题都已 在多个应用手册中得到解决和编译。 我将在下面分享这些信息。

    注: 这适用于不同的器件、但在使用多个并联 FET 时、适用相同的原理。

    带 BQ76952、BQ76942电池监视器的1个多 FET
    如何调试 FET 故障?   值得一读的好地方!
    3 - 采用 BQ769x2电池监控器的并行路径

    对上面所示的缺口的评论:
    1-我们建议使用10M Ω 作为栅源电阻。 这样可避免电荷泵的任何泄漏电流。
    开关速度受栅极电阻(R17和 R16)限制。 您可能希望了解降低电流是否有助于解决该问题、但很可能需要多个 FET 来支持18A 负载。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、在进行更多调试后、答案在配置存储器中。
    板的设计可以 处理超过50安培的电流、因此 FET 不是问题。

    更改 AOLD 寄存器后、电路板可以处理更多电流。 看起来 BQ40Z80即使在"手动"测试模式下仍会应用一些保护。  

    可以在 BQ40Z80 TRM 第297页查看该寄存器的可能值。

    感谢您的观看、

    卡尔