This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25720EVM:输入电流限制

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254070/bq25720evm-the-input-current-limit

器件型号:BQ25720EVM

大家好、

  在无电池的情况下测试 EVM 时、有三个问题我不理解(EVM 中的跳线设置为默认值)。

在升压正向模式下(Vbus = 5V、VSYS = 10V)、即使输入电压限制(REG 0x3F)已设置为5500mA、总线电压也不能超过3A、为什么?

2. BMS 软件中显示的读回值(比如 ADC、VBUS、PSYS、VSYS、VBAT)不准确、有些甚至是0、为什么?

3.当充电器断电再上电时、寄存器配置恢复为默认值。 这是否可以修改、即是否可以修改寄存器默认配置?

此致

高锡尔维亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Silvia:

    这些是常见问题解答。  

    1) 1)我们有两个输入电流限值、一个由寄存器设置、另一个由 ILIM 引脚上的电阻分压器设置。 默认情况下它们都有效。  建议通过设置寄存器0x31中的 EXTLIM 位=0来禁用外部电流限制电阻分压器。  

    2. ADC 读回需要先启用,然后进行报告。 请注意、由于位大小、它的分辨率有限。  

    3.不可以,默认值是在零件内部硬编码的,不能修改。  

    我希望这对您有所帮助。  

    此致、