This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923653:CSn 与放大器;SOT-23-THN 的 CSP 引脚分配确认

Guru**** 2524870 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254174/tps923653-csn-csp-pinout-confirmation-for-sot-23-thn

器件型号:TPS923653

您好!  

在数据表的图6-4中、CSn 引脚(13)靠近 SW 引脚(14)。 在表6-1中、CSP 是引脚编号13、CSn 是引脚编号12。

此封装的正确引脚是什么?

谢谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raul、

    表6-1显示了 CSN 和 CSP 引脚的正确引脚排列。 对于 SOT 封装、引脚12为 CSn 引脚、引脚13为 CSP 引脚。

    感谢您指出这个问题、我们将在数据表的下一个修订版中纠正该问题。  

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raul、

    不用客气。

    我们对您的商业案例非常感兴趣、如果可能、我们希望与您进一步讨论。 如果需要、我们可以通过电子邮件进行交谈。

    此致、

    周老师