This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952电池组电压采样

Guru**** 2606445 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1247540/bq76952-bq76952-pack-voltage-sampling

器件型号:BQ76952

大家好、
     客户的生产线将在校准 Pack 电压之前判断 BQ76952的采样错误。 如果误差大于100mV、则会报告一个误差。
最近的生产测试发现、1个 BQ76952的 PACK 电压采样误差在校准之前未校准。 将28V 添加到 PACK 时、BQ76952采样的 PACK 电压仅为27.584V、误差达到400mV+。 是否可以询问 PACK 电压是否达到如此大的采样误差? 继续校准、还是需要将其判断为有缺陷的产品? 在校准前、TI 建议控制 PACK 电压采样误差多少毫伏?、

您自己的

不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NaN:

    400mV 的预校准噪声。 根据数据表、Vpack 的精度与实际电池组电压相差+/-0.5V (我在下面附上了它)。 通过计算每个电池包的适当增益、可以在此范围内减小采样误差。 但是、这种情况并不会使器件听起来有缺陷。 我认为在进行校准之前应该可以做得好。 出厂修整不是为了提供出色的电池平衡精度、而是为了接近适当的值。 我认为在校准之前+/- 600mV 已经足够、但如果需要冗余、那么提高1000mV 不是一个可怕的想法。

    此致!

    A·内德尔费尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asher:

      客户已将在校准生产测试包之前的误差阈值放宽到 TI 的建议值±600mV、但缺陷率仍然非常高、接近2%、误差大多在2V 左右。

    生产测试校准后、将测试和验证 PACK 电压精度。  在 PACK 电压校准之前、客户是否可以忽略误差阈值处的电池组电压误差?

    您自己的

    不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NaN:

    与我们的系统工程师进一步讨论后、您可以在校准前绕过该误差。 /- 0.5V 仅应用校准后、因此某些器件可能不在该范围内是合理的。 我建议在校准完成之前忽略任何错误。

    此致!
    A·内德尔费尔德