This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1:电源管理论坛

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74910-Q1, LM5050-1, LM7480-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1247979/lm5050-1-power-management-forum

器件型号:LM5050-1
主题中讨论的其他器件: LM7480-Q1、LM74910-Q1

您好、TI 专家。

我们在 PSU 的输入反极性保护中使用 LM5050-1、并在  浪涌测试后发现一些损坏。

他们的原理图如下所示。

浪涌电压为负值、从输入侧测量~ 1000V、如下图所示。

我们发现 Q1的 DS 很短、D7/D8也已损坏、这将导致 输入(IN 与 GND)很短且具有很大的危险电流、您能否帮助检查原理图是否存在一些问题、并提供一些建议来解决 这种浪涌测试损坏。

谢谢!

此致、

布鲁斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    D4是否也损坏?

    如果是、这意味着 D4无法承受反向电压、然后让 LM5050-1承受其无法承受的负电压。  

    您是否能够与 IN-GND、OUT-GND、GATE 至 GND 共享波形捕获结果(使用.r.t IC GND 捕获的所有信号)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:

    很抱歉耽误你的时间、附件是我给你检查的测试波形:

    实际上、我们总共有4个样片失败、详细故障症状如下:

         样例1:正如我在下文中的描述、Q1的 DS 是简短描述、D7/D8/D4是损坏的;

         样片2和3和4:只有 Q1 DS 短路、其他元件正常。

    Q1是 Infineon ISC027N10NM6、它有100V/192A、一般而言、它是一个更强的 FET;

    在我的原理图中、还有一个有关 LM5050应用的问题、即仅提供反向输入电压(VIN =–48V)保护、没有浪涌电流保护、对吗? 如果在栅极引脚上添加 RC 以缓慢导通 FET、从而能够降低浪涌电流?

    在我们的实际应用中、我们始终需要热插拔 PSU 输入电缆、是否有可能通过浪涌电流出现此故障。

    希望得到您的好评论,谢谢!

    此致、

    林小龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    为了控制浪涌电流、您需要在负载开关方向上使用 FET。 采用理想二极管方向的 FET 无法因其体二极管而阻断/限制正向电流。

    为了实现输入 反极性保护 +反向电流阻断+浪涌电流控制、您需要 LM7480-Q1等器件、该器件可以驱动两个背对背 FET、如下所示。  

    LM5050-1损坏的根本原因可能是热插拔期间的"电压振铃>FET VDS 额定值或其他元件额定值"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:

    感谢您的评论、我快速跳过了 LM7480-Q1、它的输入电压为3V ~ 65V、但是我们的 PSU 的输入电压范围是36V ~ 72V、

    你有没有其他选择给我,谢谢!

    此致、

    布鲁斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    如果不需要反向电流阻断、而仅 反极性保护+浪涌电流控制就足够了、那么您可以考虑在以下配置中使用 TPS4811x-Q1系列器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:

    我们的 PSU 将用于电信系统、因此不需要反向电流阻断、但我们需要反极性保护和浪涌电流控制;

    我希望  更好地了解 TPS4811x-Q1系列:

     1. Q1将用于浪涌电流控制、Q2将用于反极性保护、对吗?

     如何设置 INP/INP_G、我们可以使用分压电阻器直接连接到输入电压吗?

     3.温度监测器不能使用二极管吗?

     4.是否需要进行预充电电源输入?

     5. TPS4811x-Q1是一款新器件、对吗? 有没有 特别的注意需要我,非常感谢你能分享一些详细的设计指南 为我的设计案例。

    非常感谢!

    此致、

    布鲁斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:

    在前面关于 LM5050设计的讨论中、我仍然希望进一步了解根本原因:

    以下是正常和异常工作条件下的一些电压值:

    1、工作正常条件下电压测试结果(Q1正常);

    2.工作异常情况下电压测试结果(Q1 DS short)

    3、为什么 Q1 DS 变短,有时 Q2/D4损坏,可能有一些浪涌电流如下图所示;

    4.基于上面的分析,如果优化我的原始设计如下图显示,我们可以解决这个问题

    此致、

    布鲁斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    异常情况是   从输入侧产生~ 1000V 的负浪涌电压、对吗?

    当施加瞬态时、而不是在稳态条件下、您必须捕获包含 IN-GND、OUT-GND、GATE 至 GND 信号的波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Praveen

    今天我继续进行一些测试、现在我认为这个问题肯定是热插入直流电缆时的浪涌电流引起的、

    下面是我详细的测试波形、你可以发现细  输入电流非常大、是正常输入电流的10倍以上、遗憾的是我的 PSU 有损坏(U20引脚3和引脚5很短)、我忘记了保存正常工作波形。

    此外、如果我仍想使用 LM5050实现反向输入电压保护、并在负线路上添加 NMOS 以实现浪涌电流保护、详情如下所示、您在下面这么做是否可以? 我的混淆点是浪涌电路应该在 反向输入电压保护电路之前或之后、哪一个更好?

    BTW、我希望  更好地了解 TPS4811x-Q1系列:

     1. Q1将用于浪涌电流控制、Q2将用于反极性保护、对吗?

     如何设置 INP/INP_G、我们可以使用分压电阻器直接连接到输入电压吗?

     3.温度监测器不能使用二极管吗?

     4.是否需要进行预充电电源输入?

     5. TPS4811x-Q1是一款新器件、对吗? 有没有 特别的注意需要我,非常感谢你能分享一些详细的设计指南 为我的设计案例

     

    此致、

    布鲁斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    让我来回顾一下您的评论、几天内与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:

    有任何好消息,非常感谢!

    此致、

    布鲁斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    您共享的波形中的电流尖峰是在输入热插拔期间发生的、这是因为电流是从输入获取的、用于为电路板的输出电容器充电。 由于没有负载开关/热插拔 FET 来限制浪涌电流、因此在热插拔期间会出现电流峰值。

     最好 先在电源路径中布置 LM5050-1 (用于反向电流阻断+输入反极性保护)、然后是  用于浪涌电流限制的单独电路。 这将有助于保护 输入 反极性保护电路、防止在输入反极性条件下出现输入负电压。

    关于 TPS4811x-Q1系列的问题、请单独提出一个 e2e 问题、我们会联系您、这是该器件的专家。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:

    您是否认为 LM5050-1可以同时发挥作用、而且它还具有 热插拔浪涌电流保护功能、对吗? 如果是、您能展示如何设计它吗、谢谢!

    布鲁斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    很抱歉耽误你的时间。  最好 先在电源路径中布置 LM5050-1 (用于反向电流阻断+输入反极性保护)、然后是用于浪涌电流限制的单独电路。

    这将有助于保护 输入 反极性保护电路、防止在输入反极性条件下出现输入负电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:

    好的、感谢您的大力支持、现在我很清楚、谢谢!

    此致、

    布鲁斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:

    还有一个问题还需要您帮助、对于我们的 PSU、我们还使用 LM5050 进行 OR-ing 和输出热插拔控制、详情如下图所示。

    我的困惑是、"LAG"将 在背板上短接至 GND、如果不将 PSU 插入背板、这意味着 OFF 引脚将上拉至3.3V、然后栅极引脚将输出低电压电平以关断 Q3/Q4、 不过、Q3/Q4有一些体二极管、因此 MOSFET 的漏极引脚上仍然有一些电流、对吗? 如果可以、则表示不再具有热插拔功能。

    你对此有什么好的评论吗,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!  

    是的、您的理解是正确的。  当您仅使用 ORing/理想二极管 FET 时、无法控制正向电流、它们的源极连接到输入端、漏极连接到输出端。  

    为了实现浪涌电流控制/热插拔控制、您需要 FET 处于反向状态、即其漏极连接到输入端、源极连接到输出端。  

    因此、总的来说、您需要 LM7480-Q1或 LM74910-Q1等可驱动背对背 FET 的器件、如下所示。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:

    感谢您的好评、 我们的 PSU 为12.2V/450W 输出、 OVP 点约为15.6V、应如何设置 R1/R2/R3值?

    此致、

    林小龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruce lin、

    如需了解如何计算元件值、请参阅数据表"10应用和实现"。