This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:用于栅极驱动器电源的 EMI 滤波器

Guru**** 2766775 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21750QDWEVM-025, UCC21750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254132/ucc21750-emi-filters-for-gate-driver-power-supply

器件型号:UCC21750

尊敬的:

在   UCC21750QDWEVM-025评估板中 、电源没有任何 EMI 滤波。 在电源转换器(PSFB 主开关、100kHz 开关、400Vdc、3.3kW)中使用此栅极驱动器和电源时,电源输入端是否需要任何类型的 EMI 滤波器? 亲切的建议!

谢谢。此

 

致、 阿诺普·库马尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anoop、

    感谢您的联系。 UCC21750EVM 可用于 UCC21750数据表中所述的各种用途。 不同的应用可能有不同的要求、因为对于相移全桥应用、客户可以在输入电源处设计自己的 EMI 滤波器、因为由于开关频率固定、EMI 滤波器的设计对于 PSFB 更容易。 请参阅以下文章:

    https://ieeexplore.ieee.org/document/9672512

    希望这对您有所帮助!

    此致!

    普拉蒂克