This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF5025:引脚3和引脚5是否可以不连接?

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: REF5025, REF5050
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254102/ref5025-can-pin3-and-pin5-not-connected

器件型号:REF5025
主题中讨论的其他器件: REF5050

大家好、

我的客户正在使用我们的 REF5025和 REF5050。

您能帮助他们确认一下是否不想使用引脚3和引脚5、它们是否能将这些引脚保持未连接状态?

谢谢。

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    您可以使 TEMP (引脚3)和 TRIM/NR (引脚5)悬空。

    谢谢。
    杰克逊