This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:UCC21750-Q1:模拟输入(AIN)如果未使用、是否可以直接悬空?

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254442/ucc21750-ucc21750-q1-analog-input-ain-if-unused-can-it-be-directly-floating

器件型号:UCC21750

大家好、

我有关于模拟输入引脚的问题、如果未使用、我们可以将此引脚悬空吗? 数据表中显示、如果未使用、我们需要将其连接到 COM、但客户想要将其悬空吗? 是否存在任何风险?预期行为是什么?

此致、

小营

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoying、

    感谢您的联系。  AIN 引脚[输入引脚]在未使用时需要与 COM 相连、这样它 不会拾取开关 噪声。 因此、不建议将其保持悬空。

    希望这对您有所帮助!

    此致!

    普拉蒂克