This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25200:动态电流限制部分检查

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254313/tps25200-dynamic-current-limit-part-check

器件型号:TPS25200

大家好、

客户需要最大3A 的连续支持电子保险丝器件。 它们还需要0.5A ~3A 动态电流限制。 TPS25200获得动态电流限制特性。 但最大电流为2A 连续电流。  

您能帮助检查一下更合适的器件吗?

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

    请查看 TPS25210器件、如果有任何问题、请告诉我。

    此致

    G·库纳尔