This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ22005:输出电压不稳定的原因

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ22005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254229/lmz22005-the-reason-for-unstable-vout

器件型号:LMZ22005

LMZ22005上的客户电路板的一部分会定期出现压降。

请告诉我这些原因、它们往往会导致故障或应用问题出现。

另外、如果还有其他需要检查的东西、请告诉我。

【条件】

・电源:PCIe 电源(12V)  

・Vout:5V/Iout:总共不到1A

【问题】

・5Vout 周期性降低、波形如下;

   CH1:PCIe 12Vin、CH2:5Vout、ch3:0.9Vout、CH4:VFB

※0.9V 是 LMZ22005输出侧的5V→0.9V DC/DC、0.9V 在5V 输出电压降低后通过下降复位阈值关断。

             缩放:  

【其他波形】

・CH1:PCIe 12Vin、CH2:5Vout、ch3:0.9Vout、CH4:Ven

・CH1:PCIe 12Vin、CH2:5Vout、ch3:0.9Vout、CH4:VSS

             缩放:  

・CH1:PCIe 12Vin、CH2:5Vout、ch3:0.9Vout、CH4:Vout_ripple

※由于客户电路板的情况、我无法测量输入输出电流的波形。  

如果您需要详细的电路信息、是否可以通过电子邮件直接与我联系?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satoshi San、发送电子邮件给我进行讨论、并附上原理图。

    yuchang-Zhang@tidotcom 和 loop FAE。

    裕昌