This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460-Q1:EN 被拉至低电平时的输出泄漏电流是多少?

Guru**** 2535950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1244651/lm61460-q1-what-is-the-output-leakage-current-when-en-is-pulled-low

器件型号:LM61460-Q1

专家、您好!

  当 EN 被拉至低电平时、输出漏电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、致远

    我们在数据表中指定了 ISD、它是 EN = 0V 时的输入电流。 不确定输出漏电流是什么意思、当 EN=0时、器件不会切换、且大多数内部逻辑电路被禁用时、输出应为真正的零。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、在数据表中、ISD 与 Vin=13.5V 相关。 当 Vin=20V 时 ISD 是什么或类似的数值呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、当 Vin=20V 且 TJ =125C 时、我们希望 ISD 数据处于更坏情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、致远

    当 EN 被拉至低电平时、ISD 是输入电流(Iin)。 这是 指"输出泄漏电流"吗? 如果是 TJ = 125C 数据、您可以参阅数据表中的图8-2。 但 在不同的 TJ 下、Vin=13.5V。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    专家、您好!

      图8-2仅针对典型值、您可以提供最大值吗? 或者、我可以假设最大值是熵值的10倍吗? 请参阅当 Vin=13.5V 且 Tj=25C 时的 ISD 数据0.6uA*10=6uA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    让我检查一下我是否能找到一些东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、致远

    抱歉、我没有找到最大值的数据。 我想、如果这不是很关键、您可以使用估计值。

    谢谢你。