请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM22679 大家好、
我的客户 在他们的项目中使用 LM22679TJ-ADJ、现在客户遇到了两个问题。 下面是他们的原理图。
1.随着 负载电流增加、LM22679 输出电压会降低。
2. 随着负载电流的增加, LM22679 电感电流会
以下 是它们的测试波形、供您参考。
输入电压:24V 5A;输出电压:14V
您能帮助我们查看并发表一些评论吗? 谢谢!


电感器器件型号

此致、
常春藤