This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562200:输出电压范围

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1253649/tps562200-output-voltage-range

器件型号:TPS562200

大家好、

我的客户正在使用  TPS562200。  

他们想知道为什么输出电压范围仅达到7V。

 电路原始 Vout 为8V。

他们是否也能设计8V 电压?

如果超过建议的输出电压、问题出在哪里。  

谢谢、Andrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    除了技术设计之外,无法保证所有性能。 但是、可以向客户推荐其他产品。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周先生、感谢您为正确的部件提供建议。 此致、Andrey