This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5020MM-1NOPB-附近的电容器正在燃烧

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD19536KTT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1252606/lm5020mm-1nopb--nearby-cap-are-getting-burnt

主题中讨论的其他器件:CSD19536KTT

大家好、我们在 PCB 设计中使用了 LM5020MM-1NOPB。 面对电容器和 MOSFET 在 IC LM5020MM-1NOPB 的附近位置燃烧。 因此、请查看并分享您关于进一步改进的建议。 谢谢  

巴拉吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Balaji:

    可以显示图像吗?

    反激式的规格是什么? MOSFET 的规格是什么?

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MOSFET: CSD19536KTT
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Balaji:

    您能否分享一下 SMPS 的设计规格?

    -输入电压

    -输出电压

    -输出电流

    -。。

    损坏的情况是什么-在这种情况下、它可以运行多长时间?

    此致、

     斯特凡