主题中讨论的其他器件: LM5175、LM5176
尊敬的:
我有一个客户问题、可以总结为:
应用条件:LM5175-Q1用于为电池充电。
问题说明: 当电池电压较低时、通过负载启动 LM5175-Q1、然后直接进入电流限制模式、以恒定电流为电池充电。 这种情况下、芯片没有退出软 启动状态、且升压桥臂的上管 Q409的驱动器未出现、充电路径强制位于体二极管、导致该管的温度升高。
综上所述、如果 LM5175-Q1在负载条件下启动、则升压侧的高 MOS 驱动将会缺失。
我们想知道、如何处理这种问题?
给出了相关波形:

上面的波形是输出电压、上面的波形第二个是 SS 引脚电压、下面的波形是升压侧上 MOS 的驱动波形。