This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM34936:原理图审阅

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD19502Q5B, CSD17303Q5, CSD18513Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251499/lm34936-schematic-review

器件型号:LM34936
主题中讨论的其他器件:CSD19502Q5BCSD17303Q5CSD18513Q5A

您好!

我们考虑随附图像中所示的电路配置。
能否检查外围组件、FET 和电感器的常数是否有任何问题?

Q1:CSD19502Q5B、 Q2:CSD19502Q5B、 Q3:CSD17303Q5、 Q4:CSD17303Q5、 L:SRP1580CA-2R0M

电容器常数:ex.) 153p -> 15x10^3pF -> 15nF
电阻常数:ex.) 93.1KF -> 93.1k Ω(1%)

LM34936RHFR

VIN=4.5V 至24V、Vout=12V 、 Iout=10A (最大值)

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    请 使用LM5176设计计算器(修订版 A) 进行初步检查、因为这2个器件正在使用相同的调节方案。

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng-san:

    我会检查你给我的文件。
    我只是想让您评论一下 FET 的选择是否有任何问题。

    我应该向 FET 团队而不是您咨询吗?

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    我认为 Q3:CSD17303Q5、 Q4:CSD17303Q5是不错的选择。

    请重新考虑  Q1:CSD19502Q5B、 Q2:CSD19502Q5B、因为:

    最小 Vin=5V 意味着栅极驱动器电压可能为4.5V、 CSD19502Q5B 将显示更高的 RDS (ON)。

    2.考虑到最大输入电压为24V,80V 额定值有点超过设计。 我认为40V 或60V 会很好。

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng-san:

    感谢您的支持!

    我会将信息传递给我的客户。

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng-san:

    我收到了一位客户的另一个问题、让我与您讨论一下。

    您刚才提到了 Q1和 Q2 "考虑到最大输入电压为24V、80V 额定值有点过设计。 我认为40V 或60V 会很好。"。

    如果 Q1至 Q4 FET 是 CSD18513Q5A、是否有任何问题?

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    我们可以使用  CSD18513Q5A 作为起点。

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ferg-san:

    感谢您的支持!

    此致、

    西井市