This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750EVM:刷写期间发生错误

Guru**** 2522720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1253222/tps25750evm-error-during-flashing

器件型号:TPS25750EVM
主题中讨论的其他器件:TPS25750

您好!

使用 TPS25750 Application Customization Tool 时、擦除 EEPROM 并写入器件 PASS、但在进行验证时、我收到以下错误:

"刷写到设备时发生错误。 尝试下电上电 EVM 并重新连接硬件、然后再重新刷写"

BTW、我使用 USB-C 电源适配器为电路板供电。 我看到 SYSPWR LED 亮起。

有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramzi:  

    感谢您与我们联系!

    摘自 TPS25750 EVM 用户指南:该 EVM 的主电源是桶形插孔(J9)、该插孔通过 桶形插孔适配器 。 或者、此 EVM 也可以使用 外部电源 打开 SYS_PWR (TP4)。 输入电压范围为12V 至20V。  

    此外、请查看此常见问题解答、并了解该过程是否有助于调试您的问题: [FAQ] TPS25750EVM:使用在线 GUI 刷写 TPS25750EVM 时出错
    此致、  
    Aya  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Aya

    我浏览了常见问题解答、然后能够将器件

    此致、

    拉姆齐