This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146:降压外设电路设计80V-36V output1A

Guru**** 2533660 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5012, LM5164, LMR38010, LM5013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1252153/lm5146-buck-peripheral-circuit-design-80v-36v-output1a

器件型号:LM5146
主题中讨论的其他器件:LM5164、LM5012、 LMR38010LM5013

e2e.ti.com/.../Copy-of-LM5146_2D00_Q1-Quickstart-Tool-r2-_2D00_-48Vin-12Vout-8A-400kHz.xlsm

询问此外围电路的参数是否有任何问题。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您使用具有外部 MOSFET 的控制器作为1A 吗? 您是否需要电流模式设计?

    我们提供具有1A 集成 FET 的转换器、这些转换器将有助于简化设计。

    请参阅 https://www.ti.com/product/LM5164

    和 https://www.ti.com/product/LM5012 

     请告诉我、

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥兰多!

    客户现在正在考虑 LM5164、它用于加热导线、因此温度将达到最高120 ℃、LM5164在此温度下能否正常工作? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    环境温度将为120C?  

    我使用 WEBENCH 进行了检查、看起来 LM5164会消耗过多功率、如果环境温度为120C、可能会在1A 时进入热关断状态。

    LM5012是可行的、根据 WEBENCH 也可以实现 LMR38010。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 奥兰多!

    感谢你的帮助。 它对我有很大帮助。  由于环境温度过高、我们现在考虑使用 LM5013。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、好极了。 如果只需要1A、LM5012将比 LM5013便宜。

    -奥兰多