This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:LTO 电池单元化学物质

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1252347/bq34z100-lto-battery-cells-chemistry

器件型号:BQ34Z100

您好!

我们使用 BQ34z100监测计电路和 LTO 电池开发出了一种电子模块。 我需要了解准确测量电池状态所需的 chemistryID 或其他参数。

开源 模块 SOLARMINIBAT01的原理图 可从 此处的存储库中获取。

我们尝试根据 TI 电池电量计编程器进行的测量结果获取 chemistryID。 但是、我们从在线估算器收到一个空报告、并且该报告无法从我们的测量中确定 chemistryID。

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0		
		
Summary of all IDs with max. DOD deviation below 3%		
		
Chem ID	max DOD error, %	Max R deviation, ratio
0	0	0
		
Warning: Deviation is above recommended level. New chem ID needs to be released for this cell. Please contact your TI representative to send the cell to Dallas for characterization		
		
		
Selection of best generic ID for ROM based devices like bq274xx		
		
		
Device / Family #1		
Generic Chem ID	Device/ Voltage/ Chemistry	max DOD error, %
312	bq27421-G1B: 4.3V LiCoO2	200
354	bq27411-G1C: 4.35V LiCoO2	200
3142	bq27421-G1D: 4.4V LiCoO2	200
128	bq27421-G1A: 4.2V LiCoO2	200
Best generic ID 312		
Warning: Generic ID Deviation is so high that it is most likely due to anomaly in the data. Please check that data files have recomended format, units and test schedule		
		
		
Device / Family #2		
Generic Chem ID	Device/ Voltage/ Chemistry	max DOD error, %
1210	bq27621:  (ALT_CHEM1) 4.3V LiCoO2	200
354	bq27621:  (ALT_CHEM2) 4.35V LiCoO2	200
1202	bq27621: (default) 4.2V LiCoO2	200
Best generic ID 1210		
Warning: Generic ID Deviation is so high that it is most likely due to anomaly in the data. Please check that data files have recomended format, units and test schedule		
		
		
Device / Family #3		
Generic Chem ID	Device/ Voltage/ Chemistry	max DOD error, %
3230	bq27426: (default) 4.35V LiCoO2	100
3142	bq27426: (ALT-CHEM2) 4.4V LiCoO2	200
1202	bq27426: (ALT_CHEM1) 4.2V LiCoO2	200
Best generic ID 3230		
Warning: Generic ID Deviation is so high that it is most likely due to anomaly in the data. Please check that data files have recomended format, units and test schedule		
		
		
Warning: First OCVpoint has non-zero current I=  -0.01 Please make sure you have a 2 hr relaxation period before the beginning of discharge.		
Warning: Last OCVpoint has non-zero current I=  -0.016 Please make sure you have a 5 hr relaxation period after the end of discharge.		
Warning: Discharge rate is too high. High rate reduces ID detection accuracy	 10 hr rate is recomeended. Total discharge time is less than 5 hrs	 t_hrs=  3.64923638888889

是否可以根据数据表或一些详细的电池参数确定 chemistryID?

我们使用过这种电池: https://files.gwl.eu/inc/_doc/attach/StoItem/7015/GWL_LTO1865_Rechargeable.pdf

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    检查数据中是否有空行。 您可以将 zip 文件发送给我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    上传的 zip 文件位于此处: https://github.com/mlab-modules/SOLARMINIBAT01/files/12161319/lto.zip

    我在日志文件中看不到任何空行。

    以下是测量数据图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我会检查它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roman:

    数据中的问题是、在电池应该处于静止状态时电流不是零。 最好在静止期间断开负载和充电器以避免此类问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 我将再次尝试测量它-更好。 谢谢!