This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A85:ANY-OUT 配置

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1253146/tps7a85-any-out-configuration

器件型号:TPS7A85

上述设计根据 webench 工具不会将 SNS 连接到 ANY-OUT 引脚以实现0.925V 输出。

是否与工具有关,请对此进行评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查我的辞职和评论,FB 电阻器是 BOM-NO (未安装).

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikhil:

    感谢您的关注。 不确定这是否是工具的问题、但我会 告知 我们的团队。  

    对于您的以下设计、我会提供一些意见:

    -第一个设计:

    1. ANY-OUT 电压引脚的连接方式将输出电压编程为0.925V。

    2.使用 Vbias 时,必须在偏置引脚和 GND 之间连接一个10uF 电容。

    3.使用 Vbias 时,需要满足排序要求。 时序要求是在建立 Vin 后、Ven 必须始终为高电平。

    4.未显示输入或输出电容。 有关更多详细信息、请参阅数据表的第8.1.2节"输入和输出电容器要求"(CIN 和 COUT)。

    -第二个设计:

    1.图像的分辨率不好,所以我不能检查 电容值和反馈电阻值。

    对于反馈电阻器、可以看到 R1有两个并联的电阻器。 建议仅 使用一个12.1千欧的电阻器来优化噪声和 PSRR。

    3.与之前使用 Vbias 时相同,需要满足时序要求。 请确保在建立 Vin 后 Ven 始终为高电平。

    4.由于使用可调操作、因此我的假设是 ANY-OUT 电压引脚和 SNS 引脚保持悬空。 是这样吗?

    5.如果使用电源正常功能、建议使用一个上拉电阻器(10千欧至100千欧)用于输出(如 webench 电路上的连接)、以确保正常运行。

    此致!

    T·尤尼泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Eunize:

    感谢您的回复。

    I shared 的两个 SNAP 设计相同、第一个是 IC 的顶层模块(用于可重用的块)、第二个是 IC 符号和原理图。

    -设计使用 ANY-OUT 引脚  

    -反馈电阻器在设计中作为备份(在原始设计中未安装或存在),因此请忽略反馈电阻器。

    谢谢。

    尼基尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikhil:

    感谢您的澄清、我有点困惑、因为从原理图中无法真正了解连接的位置。 如果 ANY-OUT 引脚按顶部模块的方式进行连接、则 Vout、nom 为0.925V。

    此致!

    T·尤尼泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eunize:

    您能评论 SNS 连接吗? 如果它没有按照上述设计连接到 Vout 该怎么办?

    谢谢。

    尼基尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikhil:

    如果使用 ANY-OUT 连接、则将 SNS 引脚连接到输出端。 通过将 SNS 引脚连接到800mV 引脚、可以将分辨率降低50%。 如果未使用任何输出功能、则 SNS 引脚可保持悬空。

    此致!

    T·尤尼泽