This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25720:BQ25720RSNR

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1253760/bq25720-bq25720rsnr

器件型号:BQ25720

您好、TI 团队  

我们对电池充电器 IC BQ25720RSNR 有一项疑问。 我们正在处理笔记本电脑项目。 我们使用的是标称电压为11.V 且容量为3800mA 十六进制的3节电池 我们使用以下配置。

我们的电池连接在 VCC_BATT_IN 处。 我们将使用19.5V/3.34适配器。 当电池电压超过19.5V 时、假设使用24V 或30V 电压来保护过压以及 ACP 和 ACN 会发生什么情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Udesh:

    我想您要问的是交流适配器过压的问题。  

    "充电器具有固定的 ACOV 电压阈值和迟滞。 当 VBUS 引脚电压高于 VACOV_RISE 的时间超过100 μs 时、则被视为适配器过压。 CHRG_OK 引脚将被充电器拉低、转换器将被禁用。 当系统下降到低于电池电压时、BATFET 将被打开。 当 VBUS 引脚电压降至 VACOV_FALL 以下超过1ms 时、该电压将被视为适配器电压恢复到正常电压。 CHRG_OK 引脚由外部上拉电阻器拉高。 如果使能条件有效、转换器将恢复。'

    ACOV 电平为26V。 ACP/ACN/VBUS 绝对最大额定值为32V。  应力超出绝对最大额定值下所列的值有可能会对器件造成永久损坏。

    此致、