This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ24800:插入适配器时 ACFET/RBFET 和 BATFET 的顺序是什么? 拔下适配器后是什么? 这两个 FET 可以同时导通吗? 如果在有适配器的情况下取出或插入电池、会出现什么情况?

Guru**** 2564565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1253913/faq-bq24800-what-is-the-sequence-of-acfet-rbfet-and-batfet-when-the-adapter-is-plugged-in-what-is-it-when-the-adapter-is-unplugged-can-these-fets-be-on-at-the-same-time-what-happens-if-a-battery-is-removed-or-inserted-while-a

器件型号:BQ24800

ACFET/RBFET 和 BATFET 不能同时导通、否则适配器输入与电池之间会发生短路。 该过程始终从 ACDET 开始、尽管它可以直接接地、但控制器不能忽略该过程。 如果 ACDET 为低电平、ACFET/RBFET 将立即关断;如果 ACDET 变为高电平、ACFET/RBFET 将在 ACOK 上升抗尖峰脉冲时间后导通。 该上升抗尖峰脉冲时间可以在 REG0x37[12]中进行调整。 但是、必须注意的是、即使 ACOK 引脚始终为低电平(接地)、ACFET/RBFET 仍将导通。 此外、如果 ACDET 为高电平、但随后在3µs 内从低电平变为高电平、则 ACDET 将不会检测到低电平信号。 该3µs 下降抗尖峰脉冲时间是平均值、因此数据表中没有该规格的上限和下限。 然后、顺序如下:

适配器插件:ACDET 高(有效适配器)-> BATFET 关闭-> ACFET/RBFET 开启

适配器拔出:ACDET 低电平(无效或无适配器)-> ACFET/RBFET 关闭-> BATFET 开启

如果 ACDET 未检测到有效适配器(无效适配器)、则 ACFET/RBFET 关闭并且 ACn 引脚电压降低。 一旦此电压降至 VACNSRN_FALL 阈值(通常为 SRN + 200mV)以下、BATFET 将开启。 请注意、在适配器拔出序列中、会有一段时间 ACFET/RCFET 和 BATFET 都关闭。  

电池移除和插入情况的功能与适配器插入和拔出情况类似。 如果在存在适配器时取出电池、/BATPRES 会被拉高、这意味着只有当 BATFET 关闭后 ACFET/RBFET 才会打开、从而禁用充电和混合动力升压模式。 但是、当/BATPRES 为高电平时、主机可以通过写入 REG0x14 ()和 REG0x15 ()来重新启用充电和混合动力升压模式。 如果在适配器存在时插入电池、应首先禁用充电、然后/BATPRES 将被拉低。

有关适配器有效或无效的情况、请参阅数据表的第7.3.2节。 这些条件可以防止从电池到适配器的反向电流。 ACDRV 和 BATDRV 之间的互锁功能可确保在 ACFET 导通之前关闭 BATFET。 ACDRV 的电荷泵由 VCC 引脚供电、其中电荷泵接地以 CMSRC 引脚电压为基准。 BATDRV 的电荷泵由电池供电。 上述序列中的步骤之间没有时序规范。 关键是没有电流通过 BATFET 进入电池。