This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ24800:我使用10mΩ 以外的检测电阻值来扩展输入电流范围、但 GUI 没有显示此扩展范围。

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1253903/faq-bq24800-i-am-using-sense-resistor-values-other-than-10m-to-extend-the-input-current-range-but-the-gui-does-not-display-this-extended-range

器件型号:BQ24800

GUI 显示基于10mΩ 检测电阻写入、因此无论使用何种输入检测电阻、IIN_HOST 寄存器(0x3F)都会显示相同的设置值。 因此、用户需要根据使用的输入电流检测电阻自行转换/调节设置值、以实现所需的 IIN_HOST 值。

该转换是线性的。 例如、如果使用7mΩ 输入检测电阻、电流将是所显示寄存器设置值的10/7 = 1.43倍。 同样、如果使用5mΩ 输入电流检测电阻、则电流会翻倍。

使用不同检测电阻时、最大输入电流限制仍然适用。 如果充电器配置为10A 的最大输入电流限值、则可以将 IIN_HOST 寄存器设置为5000mA 设置、实际为10、000mA。 当尝试将该寄存器设置为大于5000mA 的值时、主机将使其复位5000mA。