This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于低 Vgs 降压控制器的建议 FET

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5148, LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1253763/suggested-fets-for-low-vgs-buck-controllers

器件型号:LM5148
主题中讨论的其他器件: LM5116

我准备在一个设计中从 LM5116降压控制器切换到 LM5148。 但是、LM5148仅向 FET 栅极提供5V (标称值)电压。 在该电压下、大多数功率 FET 几乎没有活动。

我之前使用的所有控制器的栅极驱动器输出电压都约为8 - 10V、因此 LM5148中的5V 栅极驱动器让我感到吃惊。

有人能推荐一些适用于此降压控制器的 FET 吗? 电源电压为48V (标称值)、最大输出电流为16A。我预计在高侧和低侧使用两个 FET。

此致、Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:

    好的、我可以使用数据表中建议的 FET、因为它们实际上在 VGS = 4.5V 时具有指定的最大 RDS (ON)。

    但是、我发现设计降压控制器来生成如此低的栅极驱动电压是不明智的、因为它极大地缩小了适用 FET 的范围、并且增大了更高的 RDS (on)导致的损耗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erik:

    我懂了。 7.5V 的栅极驱动器确实将支持更低的 RDSON 和更多的可用 FET。

    但是、7.5V VCC 会增加 Iq、具有更高的最小 VIN、并且更难从外部对 VCC 进行偏置。

    5V VCC 可以降低 Iq 和工作输入电压、并在提供5V 外部 VCCX 时提高轻负载效率。

    此外、5V CAN VCC 也可用于逻辑电平电源正常状态。

    如果需要更低的 RDSON 逻辑电平 FET、请参阅 NVMFS6H801NL 或 NVMFS6H800NL 。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多