This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691-Q1:采用大电压电源的降压/升压拓扑

Guru**** 2522530 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1253408/tps92691-q1-buck-boost-topology-from-a-large-voltage-supply

器件型号:TPS92691-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92691

我们正在研究如何在降压/升压拓扑中使用 TPS92691。 我们用于为 LED 供电的电源为48V。我们需要介于36.4V 和52V 之间的输出电压。 我将注意到、我们不会将 VIN 引脚连接到48V。根据经验、我们为 Vin 使用一个小型10V 稳压器。  这是数据表中的拓扑屏幕截图。

由于阴极与电源处于相同的电位、这必须意味着阳极必须处于更高的电压。 因此、阳极可高达100V (以接地端为基准)。 其扩展是 Q1、Q3和 Q4的 VDS 也会非常高。

此芯片是否可以用于此应用?或者我们是否应该用较低电压的电源替换电源并在升压配置下运行? 考虑到电压如此高、我需要考虑哪些设计参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    我强烈建议您使用较低的电源电压、该电源电压将始终低于所需的输出电压。  这样就可以使用升压拓扑。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    我强烈建议您使用较低的电源电压、该电源电压将始终低于所需的输出电压。  这样就可以使用升压拓扑。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    我们不想更改 PSU 电压、因为我们已经购买了电源和另一个需要48V 电压的组件、但可以使用24V 电源。  与降压/升压拓扑相比、您推荐升压拓扑有什么特殊原因吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    主要的是高电压、另一个是升压拓扑的效率将比降压-升压拓扑高得多。

    谢谢 Tuan