This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3420:PB2和 TS 引脚可被保持未连接(NC)?

Guru**** 2507515 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3422, TPS3420, TPS3421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1253188/tps3420-pb2-and-ts-pin-can-be-left-unconnected-nc

器件型号:TPS3420
主题中讨论的其他器件: TPS3421、TPS3422

尊敬的专家、请参考以下原理图。 我有关于 TPS3420的一些设计问题。 请给我一些建议。 此致。

(1)如果我只是使用单通道(PB1)将复位置为低电平、那么另一个输入引脚(PB2)应该连接到 GND (接地)? PB2保持未连接(NC)是否正常?

(2)如果我仅使用单通道(PB1)将复位低电平置为有效、那么 PB1上是否需要外部上拉电阻? 我是否可以 在不使用上拉电阻的情况下将推挽式 BOTTON 连接到 GND?

(3) TS 引脚是否正常保持未连接(NC)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、

    1) 1) TPS3420。 TPS3421是一款具有一个双通道器件、此输出在两个输入(PB1和 PB2)在按钮定时器持续时间内保持低电平时有效、而在任一输入 PBX 被释放时无效。

    2) TPS3422只有一个输入:PB1。 此输入具有一个连接到 VCC 的内部上拉电阻器。 根据您的应用、您可能需要考虑在栅极驱动器输出端

    (请参阅 数据表 典型应用以查看更多 PB1连接选项。)

    3) 3)您需要连接 Vcc 或接地。 因此、您可以将复位持续时间  

    此致、

    A·西拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sila、取决于我的应用、tRST 不是固定时间、而是取决于 PB 引脚之一变为高电平。 因此、我必须选择 TPS3420。 但 我只使用单通道(PB1)将一个复位置为低电平、另一个输入引脚(PB2)应该连接到 GND (接地)? PB2保持未连接(NC)是否正常?  如果我仅使用单通道(PB1)将 RESET 置为低电平、是否需要 PB1上的外部上拉电阻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sila、  如果 PB2应该被接至 GND (接地)、 是否需要一个下拉电阻器? 或者、PB2可以 在不使用  下拉电阻的情况下直接连接到 GND (接地)? 此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、  

    根据数据表 、PB1和 PB2需要  低电平  直至按钮计时器结束、从而发生复位。 不允许 PB2保持未连接状态。 直接接地。 PB2不需要电阻器。 但您应该有一个用于 PB1的上拉电阻器。  

    此致、

    A·西拉